This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00462:TPS61046

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00462, CD4049UB, TPS61046, LMP7715, MSP430FR5969, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1022956/tida-00462-tps61046

器件型号:TIDA-00462
主题中讨论的其他器件: CD4049UBTPS61046LMP7715DIP-ADAPTER-EVMMSP430FR5969TLV61046A

尊敬的 TI 团队:

我们需要设计'TIDA-00462'。

按照  TIDA-00462用户指南 、我购买了以下器件。

TPS61046、TPS7133、CD4049UB、LMP7715

我想购买一个 DIP 适配器 EVM、用于连接午餐垫。

我找到了适用于这些器件 的适配器 TPS7133、CD4049UB、LMP7715。

但我找不到适用于 TPS61046的适配器。

我知道该器件只能产生'YFF'封装。

如何将 TPS61046连接到 MSP430FR5969午餐垫?

提前感谢。

此致、

Chihun In

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chihun

    感谢您关注我们的参考设计。
    我想您正在寻找 BGA-6转 DIP-6适配器。  我在    DigiKey、Chip Quik 和 Proto Advantage 上找到了各自的"IPC0220" BGA-6至 DIP-6 SMT 适配器(0.4mm 间距)。
    除此之外、您可能还会考虑 使用 TPS61046 评估模块  https://www.ti.com/tool/TPS61046EVM-682 进行评估。

    此外、请查看采用 SOT-23封装的 TLV61046A、您可能已经拥有合适的适配器。  

    如果您打算使用适配器 、强烈建议遵循数据表"布局"部分提供的布局指南/示例。 输入和输出电容器需要尽可能短地连接到器件的 VIN、VOUT 和 GND 引脚。 类似的规则适用于电感器和输出分压器。 这意味着、您需要在该适配器上构建完整的升压电路、并使用适配器的 DIP"引脚"仅连接 VIN、GND 和 VOUT。 尤其是适配器的 SW 和 FB 引脚不应连接到任何其他外部板(也不应连接到 LaunchPad)。

    此致

    Juergen