This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40182:电流和电压设置如何工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594, TIDA-01040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1021218/pmp40182-how-does-the-current-and-voltage-set-works

器件型号:PMP40182
主题中讨论的其他器件:TL594TIDA-01040

大家好、  

www.ti.com/.../tidrr26.pdf

请描述 Vest 和 ISET 如何为 TL594提供 FB、2个二极管的功能是什么以及2个二极管何时打开或关闭?

谢谢。

在其他参考设计中、电流侧只有1个二极管、请参阅 TIDA-01040

www.ti.com/.../tidrwj9.pdf

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong 先生:

    2个二极管用于 ORing 功能。 这意味着在特定条件下、将有一个控制环路在电压环路或电流环路中工作。

    串联导通条件下的恒定电流放大器二极管是恒定电流环路工作(在这种情况下、由于电池不能设置电压、电压环路放大器将输出高电平以阻止其串联二极管)。

    串联导通条件  下的恒定电压放大器二极管是恒定电压环路工作(在这种情况下、由于充电电流更小、电流环路放大器将输出高电平以阻止其串联二极管)。