This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01624:无法从 CC2640R2F 读取移动应用程序上的信号

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01624, CC2640R2F, CC2541DK-MINI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1018625/tida-01624-unable-to-read-signal-on-mobile-app-from-cc2640r2f

器件型号:TIDA-01624
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FCC2541DK-MINI

尊敬的 TI 支持:

我已按照 TIDA-01624页面(https://www.ti.com/lit/ug/tidudw4a/tidudw4a.pdf?ts=1623870620950)上提供的说明、使用 CCSv8.2和 SimpleLink SDK 编译和下载嵌入式固件。 尽管存在一些初始障碍、但我仍然能够使用 连接到 PCB JTAG 的 XDS110 USB 调试探针将固件成功下载到 FR4 PCB 上。 出于本项目的目的、我 使用  的是焊接到 PCB 上的 PCB 天线- 请参阅下面的设置图片。  

我还将 TIDA-01624和 CC2640R2F 在 TIDA_0162.c 和 peripheral.c 文件中的广播时间更改为5分钟(请参阅下面的屏幕截图)、保存了更改、然后重新下载固件。

我正在使用 NRF Connect iOS 移动应用程序读取 RSSI。 但是、尽管按下了唤醒开关、但无法从 TIDA-01624获取信号。 我使用万用表来验证 天线的导通性。 为了解决此问题、我使用了内置天线附带的 CC2541DK-MINI 密钥卡、并且能够在 NRF Connect 应用程序上从此器件读取信号。

 这是否是固件或天线的问题?  这是否是您以前遇到的问题、您是否对我如何解决此问题有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abe、

    只是为了确认您的设置、您在之后焊接了天线、而不是将天线包含在 PCB 内部?

    我认为您遇到的问题可以连接到天线。 您能否通过在 频谱分析仪上进行测量进行检查? 如果您还想让我看看、您可以在此处分享它们。

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beste、感谢您的回复。

    是的、我们将天线焊接到 PCB 上。 我们尝试了您关于使用频谱分析仪的建议、但没有从 PCB 获得任何信号。  

    这是天线问题、还是我们加载到 PCB 上的固件出现问题? 此外、您是否对我们可以尝试解决此问题的内容有任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abe、

    根据您在初始帖子中描述的内容以及频谱分析仪的结果、我确实认为这是天线问题、而不是固件。 幸运的是、通过对遥控钥匙天线的测试、设备的其余部分似乎正常工作。 因此、我建议更换天线、而不是将其焊接到 PCB 上。

    此致、

    最棒的