This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7962:使用 LM5001/LM5002对+40V/-40V 输出电压进行设计修改?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001, LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1023283/pmp7962-design-modification-for-40v--40v-vout-using-lm5001-lm5002

器件型号:PMP7962

团队、

基于 LM5001的 PMP7962支持5V 输入电压、80V 输出电压@ 160mW。
请建议进行一些修改以支持:

   +40V/-40V (保持相同的功率输出)
   无隔离式输出电压

此设计是否也适用于 LM5002?

提前感谢、

A.