This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00725:OTDR 规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1019339/tida-00725-otdr-specifications

器件型号:TIDA-00725

我们对 TI 开发的 OTDR 解决方案 TIDA-00725感兴趣。 我们已经阅读了 TIDUAZ1文档、但我们无法找到以下基本且重要的 OTDR 参数。  请告诉我们您能够通过您的解决方案实现这些参数的值

  • 可测试的最大光纤长度
  • 查找故障时的距离精度
  • 最小和最大采样分辨率
  • 事件死区
  • 衰减死区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur、

    此参考设计是一种概念验证、旨在帮助您完成设计过程。 它的特性与商用测量设备不同。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TIDA-00725文档 、已在 PC 上进行了计算(对样本求平均值)、但我们将为此使用微控制器/微处理器。

    1) 1) PL 向我们建议能够处理这些计算并可与 LCD 显示屏连接的方法。

    2)或者、您是否建议在 FPGA 的 DSP 块中进行这些计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur、

    我 将此主题转发给我们的嵌入式专家、他们应该能够为您提供 MCU 解决方案方面的帮助。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    我想知道您能否向我们提供有关您要求的更多信息。 从处理器的角度来看、您需要哪些 IP 以及您需要哪些类型的功能? 您是否计划运行 Linux 或 RTOS?  

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我至少可以使用此设计测试光纤多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正尝试重新表述我的问题、以使其与 您更相关。

    每个脉冲发射到光纤中、采集了多少个来自 ADC 的样本?  然后对多少次此类脉冲重复进行了平均计算、以显示上述文档第28页的图33中给出的结果、即 TIDUAZ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    Krunal 和我来自处理器团队。 由于您似乎不再询问设计的微处理器方面、我们将把您的线程发回给 ADC 团队、看看他们是否可以为您提供有关 TI 设计的更多详细信息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur、

    此设计使用2千米光纤电缆进行了测试。 第2.4节介绍了采样和平均功能:

    最棒的

    Sam