This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:Gerber 和 CAD 文件差异

Guru**** 2677795 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00554, DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1020396/tida-00554-gerber-and-cad-file-differences

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件: DLPC150

我一直在查看随 TIDA-00554 DLP NIR 参考设计发布的文件、并对修订有一些疑问。 这些文件均从以下位置下载:
www.ti.com/.../TIDA-00554

我们从推荐供应商处购买了两个完整的系统(不确定购买详情、因为在我开始使用公司之前购买了这些系统)。 我注意到系统中使用的各种板上的数字有一些变化。 例如、Tiva 板在物理板的丝印中被列为 TIDLP-23328-03、但在 TI 网站上提供的 Gerber 文件中被列为"23328-04 NIRscanNano_Tiva_board_gerber"。 "23328"之后的"-04"是否为修订版本?

修订版在 DLPC 板上变得更具问题:

在 tidrfm3.zip 文件中、第1层-初级侧上的"2514152_NIRscanNano_DLPC150_All_Layers"文件似乎与实际电路板非常匹配。 同样、tidcaj7a.zip 文件中的"23327-05_NIRscanNANO_DLPC150_board_gerber"文件似乎匹配、 但是、当我们从 tidrfm4a.zip 的"23327-04_NIRscanNANO_DLPC150_board"文件夹中导入电路板布局 CAD 文件时、生成的可见层与电路板和光绘不匹配、在各个点周围的"覆铜"更少(因此大多数迹线之间的距离更远)。 这种变化是否有原因? 哪个版本是较新版本(tidcaj7a.zip 中的光绘文件或 tidrfm4a.zip 中的 CAD 文件)?

谢谢、此致、

Michael Pliska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎使用 E2E!

    我认为这是修订上的差异。 我将对此进行研究并发布回来

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    谢谢你。  您是否了解过有关修订的任何信息?

    此致、

    Michael Pliska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我仍在研究这一点。 很抱歉、我目前与我们的硬件团队讨论的延迟。

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在与我们的硬件团队交谈后、我会为您提供一些反馈

    在编号方案"yyyy-xx"中、"y"数字是项目编号、"x"是版本。 因此、遵循逻辑 23327-05_NIRscanNANO_DLPC150_board_gerber 是最新版本。

    05修订版为最新版本。  

    此外、由于一些背景信息、NIR Scan Nano 由第三方制造、因此电路板和我们的参考设计之间存在一些细微差异并不意外  

    我希望这对您有所帮助、

    此致、

    Arthur Brown