This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010031:澄清了 TIDA-010031原理图

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010031, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1022509/tida-010031-tida-010031-schematic-clarification

器件型号:TIDA-010031
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

您好!

对于以下问题、我需要对 TIDA-010031原理图进行一些澄清:

1) 1)在原理图 U_BEMF、V_BEMF、W_BEMF、BEMF_C 分别连接到 ADC (A7、A6、A5、A4)引脚编号31、32、33、34、但电阻分压网络一端应连接到 GND 进行测量、但在原理图中没有。

这背后的原因是什么以及 U_BEMF、V_EMF、W_BEMF 是如何测量的?

2)再次在原理图 W_BEMF、U_BEMF、BEMF_C 中连接到控制器的引脚41、10、37。 引脚41和10用作 GPIO 或比较器输入。 和引脚37可用作 GPIO 或运算放大器3输出、如控制器 MSP430FR2355数据表所示  

 这背后的原因和逻辑是什么?

3) 3) U_Ctrl、V_Ctrl 和 W_Ctrl (分别为引脚45、36、35)如何在没有任何 GND 基准的情况下被控制器感测、以及我们为什么需要这样做?

请找到突出显示的原理图

谢谢、此致

Dhiren Sahooe2e.ti.com/.../Schematic-queries-for-highlighted-point.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.2..对于反电动势测量、您可以在用户指南中读出"2.4.2 BEMF 检测"、它详细解释了 BEMF 的计算

    对于此应用、使用 MCU 来控制 U、V、W_Ctrl、上拉和下拉以打开 BEMF 路径的 PWM 和 PWM 关闭。可以降低 PWM 的影响。

    谢谢

    简森