This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00428:在 SFP+模块初始化时写入的寄存器

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1021711/tida-00428-register-to-write-at-the-initialization-of-sfp-module

器件型号:TIDA-00428
主题中讨论的其他器件:LMH1218LMH1219

大家好、

我们已收到客户有关以下 E2E 主题的进一步询问。   

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1021375/tida-00428-part-number-of-fiber-module-for-optical-output-and-sfp-cage 

根据客户、

"我们还想知道的一点是、在初始化 SFP+模块时需要编写任何寄存器"

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请参阅显示整个方框图的原理图的第一页。 需要选择 LMH1218 100 Ω 输出和 LMH1219 100 Ω 输入。 有关详细的寄存器设置、请参阅 LMH1218和 LMH1219编程指南。

    此致、、Nasser