This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00462:TPS61046、TSP7133、CD4049、LMP7715

Guru**** 2767915 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00462, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1021235/tida-00462-tps61046-tsp7133-cd4049-lmp7715

器件型号:TIDA-00462
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

尊敬的 TI 团队:

我们需要设计'TIDA-00462'。

按照  TIDA-00462用户指南 、我购买了以下器件。

TPS61046YFFR

TSP7133DSER

CD4049UBNSR

LMP7715MF/NOPB

但器件太小、无法构成电路。 封装尺寸约为1~2mm。

如何将这些器件连接到 launchpad MSP430FR5969?

您是否有相同规格的任何其他器件?

提前感谢。

此致、

Chihun In