This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060013:从器件是否可以基于 CAN 器件?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060013, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1020111/tida-060013-can-the-slave-be-can-based-device

器件型号:TIDA-060013
主题中讨论的其他器件: P82B96

大家好、

对于 TIDA-060013、我是否可以询问从  器件是否可以基于? 或者我们必须将其转换为从器件侧的 I2C?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、

    此设计的目的是通过将信号置于可在更长范围内传播的差分 CAN 总线来扩展 I2C。 您不必将其转换回 I2C、但我不确定使用此设计的目的是什么。 为什么不只是使用 CAN?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户需要这个、因为主器件不支持 CAN。

    我的理解。 此参考设计只能通过 P82B96和 CAN 收发器将 I2C 信号更改为差分信号、但协议仍然是 I2C? SDA 和 SCL 被分成2个 CAN 信号、如果它在从器件侧支持 CAN、那么我们如何确保同时接收/发送这2个信号呢?

    谢谢。

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yazhu、

    响应器(以前称为从器件)侧是否会从 CAN 收发器直接馈入 MCU? 或者在 CAN 收发器之后将接收到什么? 如果通信只朝一个方向进行、那么您的配置就可以正常工作、您只需将 CAN 收发器的 RXD 引脚连接到接收器件的 SDA 和 SCL 即可。 如果需要在两个方向上进行通信、那么这将无法正常工作、您还需要一些东西来直接驱动另一个方向上的 I2C 通信。

    此致、

    Eric Hackett