This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开发板可穿戴设备

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950EVM, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1017391/development-boards-wearables-devices

主题中讨论的其他器件:AFE4950EVMCC3200

早上好、

 

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律、 以及心电图和 EEG。(生命体征参数)。

因为我是一个初学者,也是一个完全业余的人,我没有再参与这个系统的设计,无论是在硬件方面还是在软件方面, 我也不知道如何从头开始设计和构建电路板, 但是我仍然有很短的时间来完成项目,我知道,你可以建议我一个由贵公司生产的开发板,在我找到它们之后,我可以连接模拟或数字传感器??

种类此致,

Sotirios Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 TI 的以下评估板:

    https://www.ti.com/tool/AFE4900EVM

    https://www.ti.com/tool/AFE49I30EVM

    https://www.ti.com/tool/AFE4950EVM

    您可以采购其中一个并开始评估。  

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时响应和帮助。

    我想再问一件事。 如果我购买了您向我推荐的其中一个评估模块,我能找到模拟或数字传感器并将它们连接到这些 AFE (通过 EVM 连接这些传感器)吗??

    种类此致,

    Sotirios Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些评估板附带可直接连接的 PPG 传感器。 只要您修改评估板上的代码/软件、就可以连接任何其他模拟或数字传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的及时且乐于助人的回应。 如果可以、我还有几个问题要您回答。
    1) 1)您向我推荐的三个评估模块之间的主要区别是什么? 它们是否都支持相同的测量?? 它更好吗?? 作为专家,您会向我推荐哪一个评估模块??

    2) 2)是的、我知道、我必须正确修改代码和软件才能从新传感器获取数据。 因为您属于这一行业并且熟悉此主题,所以您能向我推荐一个具有模拟/数字传感器的站点,以便我可以进行市场研究吗??

    此致、

    Sotirios Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我建议使用 AFE4950EVM、因为它是最新发布的器件。  

    2) 2)对于温度传感器、您可以参阅以下链接 :https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/overview.html 

    对于其他传感器、您只需在互联网上浏览即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次非常感谢

    1) 1) AFE4950EVM  传感器板中包含??

    2)。  例如,如果我想购买上述传感器之一并将它们连接到您建议的评估模块(例如 AFE4950EVM),我应该购买芯片或硬件开发吗??

    https://www.ti.com/product/TMP126#design-development##all

    https://www.ti.com/product/TMP126#design-development##all

    https://www.ti.com/product/TMP108 

    此致、

    Katsimentes Sotirios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是的、AFE4950EVM 附带用于 SpO2的传感器板和电缆。

    2) 2)我在之前的帖子中重复了这一点-如果您只购买了芯片、则需要构建您的电路板并撰写帖子。 如果您购买了适用于任何温度传感器的评估模块、则需要检查该模块是否可以连接到 AFE4950EVM。 那么、由您决定、您要使用什么选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,再次  

    我还有一个问题:

    我想问您、我是否可以使用 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 作为我在上面向您介绍的项目的开发板??

    此致、

    Katsimentes Sotirios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katsimentes Sotirios、

    要开始使用 CC3200、您将需要 CC3200 LauchPadCC3200 SDK

    但是、如果您不熟悉软件、我强烈建议您从 CC3220S LaunchPad 开始 。 这是一款较新的器  件、它使用 SimpleLink Wi-Fi CC32xx SDK 以及更易于使用的驱动程序和配置工具。 还有一个名为 SimpleLink Academy 的培训平台、可帮助您快速入门、适用于 CC3220/CC323x 器件。

    如果您对 Wi-Fi 器件还有其他问题、请在 Wi-Fi 论坛中开始新的主题。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    非常感谢您的 PROMT 响应。

    因此,如果我购买  CC3220S LaunchPad ,我能否 开发一个可穿戴传感器系统,以便持续监控重要的生物医学参数,例如体温、血压、血液中氧饱和度、耳戴心律, 以及心电图和 EEG。(生命体征参数)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katsimentes Sotirios、

    您必须验证 CC3220是否有足够的可用外设(I2C、SPI、GPIO 等)来支持所有这些传感器。 有关详细信息、请参阅数据表。

    我们有许多示例展示了如何读取传感器并将数据发送到云。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您。 我还有几个问题。

    1)您能告诉我在哪里可以找到这些示例 、这些示例展示了如何读取传感器并将数据发送到云

    2) 2)您是否知道我可以在其中购买传感器(数字或模拟)的站点或电子商店?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katsimentes Sotirios、

    1) 1)这取决于您是要使用 Azure 或 AWS 之类的云服务、还是要使用 MQTT 服务器、还是从本地 HTTP 服务器托管网页。 请在 Wi-Fi 论坛中打开一个新主题、以讨论您的要求。

    2) 2) 2)您可以在 TI.com 的 TI store 中找到所有 TI 器件和开发套件。

    此致、

    Sarah