This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:3.2.2.4待机模式

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1020231/tida-010030-3-2-2-4-standby-mode

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:BQ76200

n 此设计中的待机模式是指两种情况:当电池组在电动自行车之外时、当电池组被置于电动自行车内部但未运行时。 由于此设计用于使用相同的充电和放电端口、因此仅在第一种情况下连接充电器。 在第一种情况下、电池组应能够检测充电器是否已连接、或者电池组是否已置于电动自行车内部。 第二种情况下的电池组应能够检测负载是否接通或电池组是否在电动自行车外部插入。 图27显示了第一种情况下的待机测试波形。 深蓝色曲线是预放电 MOSFET 驱动电压、绿色曲线是 BQ76200的 PMON、它控制开关以测量 PACK 侧电压。 浅蓝色曲线是电池组侧电压。 PMON 的第一个脉冲是在预放电 MOSFET 关闭的情况下测量电池组电压。 如果连接充电器、电压应等于54.6V。否则、预放电将开启。 经过短暂的延时后、将再次测量电池组电压。 如果将电池组置于电动自行车中、PACK+和 PACK-之间将连接一个大电容器、因此、测得的电压低于电池电压。 否则、电池组电压等于电池电压。 检测序列每200ms 发生一次、不会导致明显的延迟。

如果连接了充电器、电压应等于54.6V。我认为电压不是充电器电压(54.6V)、它应是电池电压。

可以详细解释这段话吗? 我知道、首先判断是否连接充电器? 为什么 BQ76200测量电压是充电器电压而不是电池电压。 然后判断是否连接负载、而不是正在运行。

为什么 Vpack+电压上升? 当第二个脉冲打开预放电 MOSFET 时、波形如下:

在第二种情况下、预放电 MOSFET 主要导通。 如果负载接通、则电阻器串联与预放电 MOSFET 上会出现压降、因此测量的电压低于电池电压。 否则、预放电将关闭。 经过一段时间延迟后、测量电池组电压。 如果在电动自行车外部插入电池组、则输出电容器会小得多、这将导致更大的压降。 图28中显示了波形

我不理解:

如果在电动自行车外部插入电池组、则输出电容器会小得多、这将导致更大的压降。  

电动自行车外或电动自行车内的电池? 输出电容器 来自何处? 为什么会导致较大的压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的第一个问题、由于当电池组在电动自行车或充电器之外时 CHG 和 DSG MOSFET 都关闭、因此充电器电压可以保持54.6V、因为没有充电器电流流入电池。 因此、您可以在 PACK+侧测量正确的充电器电压。 此设计可判定充电器在所有 MOSFET 关闭的情况下连接、而负载在预放电 MOSFET 打开的情况下连接。  

    对于您的2ed 问题、输出电容器来自电机控制板。 通常、电机控制板中会有一个巨大的输入电容器。 您可以与您的电机控制供应商核实详细信息值。 该电容还可以解释在 MOSFET 预放电导通时 PACK+电压的行为。 (电容更大、RC 更长、PACK+电压更小)。 如果电池组没有这个巨大的电容器、电池组电压将会由于泄漏电流而下降、而 ADC 测量电流。  

    如果您正在设计新的电动自行车电池组解决方案、请联系 TI FAE 或 TSE、我们可以讨论更多内容。  

    此致、

    Ryan