This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10143:20kHz 以上的建议频率

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10143, UCC28880, UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1018324/pmp10143-recommendation-for-over-20khz

器件型号:PMP10143
主题中讨论的其他器件: UCC28880UCC28911UCC28910

您好!

客户正在进行基于 PMP10143的设计、根据他们的说法、该设计运行得很好。  

但是、它们的负载在3.3VDC 上仅为250mA、从而导致大约4.5kHz 的 Fsw、这是可闻的。 通过将 C9修改为10nF、将 R5修改为4.7K、可以将 Fsw 提高到9.3kHz、这是更好的。

现在、他们想知道是否有一种方法可以在不进行过多修改的情况下提高它、理想情况下超过20kHz。 您是否有一个几乎可直接替换的控制器、它具有固定频率但可调 PWM?

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    控制器 UCC28880在滞环模式下工作、因此将引脚 FB 上的电压与编程的阈值进行比较。

    这意味着在轻负载时、它将始终进入音频范围。 不过、它可以通过两种不同的方式进入音频范围:突发模式或连续切换。

    这两种模式可通过更改电容器 C6上的纹波电压量来选择、同时通过短接 R6来消除补偿网络 R6 /C11中的极点。 如果您短接 R6、则需要增加 C9以保持电源稳定(我建议在每次修改后通过分析波特图来检查稳定性)。 C6上的纹波越多、转换器开关的持续时间就越长(轻负载但未满负载时的声音也越大)。 在您的情况下、我建议移除 C9并增加 C11、但同时检查稳定性。 移除 C9的优势是 C6上的开关频率纹波不会影响环路补偿、因此转换器应保持在突发模式下工作。 突发模式的优势在于、在每次突发中、开关频率都很高(典型值为50KHz)、并且突发频率相当低(100Hz、因此听不清)。  

    我们还有另外两个 HV FET 集成 IC:UCC28910和 UCC28911;它们的优势是在轻负载进入音频频带时降低峰值电流、因此无法听到噪声。 BTW 这些 IC 与 UCC28880不具有引脚对引脚兼容性。

    另一种避免音频噪声的方法是清漆/胶水/灌装变压器、以避免振动。 此外、您可能需要移除陶瓷电容器 C7和 C2并仅使用电解电容器、以避免压电效应、这种效应会成为音频范围内的扬声器。

    此致、

    Roberto