This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP12072:FET 查询和建议

Guru**** 2856320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1020008/pmp12072-fet-inquiry-and-recommendation

器件型号:PMP12072

大家好、  

美好的一天! 您能否帮助我们提供有关 Q3和 Q4的器件型号以及  P 通道或 N 通道 MOSFET 的信息? BOM 不会说明它是哪一个。  www.ti.com/.../tidro94.pdf

另一个问题是、根据建议、我们可以添加更多 FET、如果我们只添加 Q1和 Q2、或者何时添加 Q1、Q2 Q3和 Q4。 请给我们启迪。  

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    该项目的原始设计人员不在办公室、因此我将尝试作出响应。  

    电路板上未组装 FET Q3和 Q4。 这就是它们在 BOM 中显示为"ALT"的原因。 测试报告显示了未安装这些 FET (Q3和 Q4)时的设计性能。 如果您需要更高的功率/电流能力、可以考虑添加/安装这些 FET。 它们将是 N 沟道 FET、就像 Q1和 Q2一样。 如原理图所示、Q1和 Q3并联、Q2和 Q4并联。  

    此致、

    Pradeep