This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

Guru**** 2540000 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1015376/tida-01606-10-kw-bidirectional-three-phase-three-level-t-type-inverter-and-pfc-reference-design

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

尊敬的专家

如何(分步)将源代码从 F28379D (双核)移植到 F28379S (单核)、我只想减少 IC 引脚和 CPU  

它是否只是将".asm 和链接器"替换为 F2837xD 至  F2837xS 并重新编译?

谢谢你

BR

Abdin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdin、

    最好在器件/新器件/CCS 下的 C2000ware-digitalpower-SDK 解决方案文件夹中创建新的 projectspec  

    以下文档概述了这些步骤、  

    e2e.ti.com/.../system_5F00_solution_5F00_porting_5F00_guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只是从双核更改为单核

    1.转至项目属性,然后在“常规”->“项目”->“变量”下,确保选择了正确的设备

    2.接下来从设备文件夹下的 XS 设备复制文件,包括 driverlib  

    重新编译并解决错误