This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 墙壁粘附问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1017975/problems-with-wall-adhesion

器件型号:TIDA-00317

您好!

我已根据您的"TIDA-00317"参考设计制作了液位传感器。 传感器放置在粘附在容器壁(2mm 塑料)上的定制 PCB 上。  

如果容器中有水、则传感器工作良好。 但是、传感器应测量一些粘在墙壁上的液体。 首次填充容器时、测量的液位会正确上升、但在清空容器后、测量的容量与容器充满时相同、因为墙壁上仍有大约1mm 厚的胶片。
是否有办法更改传感器设计、使1mm 薄膜不会影响测量?

谢谢、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、  

    更换传感器的问题在于、当墙壁上有一个较小的液体涂层时、与存在任何液体之前相比、您将始终拥有不同的数据。  我们发现、解决此问题的最佳方法是在容器壁上涂抹一些防止液体粘滞的东西。  假设您不能更换液体、最好选择壁装。

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的快速回复! 我将尝试找到防止液体粘滞的涂层。 我是否可以在传感器侧进行任何更改、以便能够检测墙壁上是否只有一个小膜或更大的液体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、  

    您可以尝试检测1mm 涂层之间的变化以及液体在容器中注入时的变化、但这可能会导致电容读数发生一些重叠、具体取决于液体的实际液位。 例如、如果液体在容器的一半位置、但涂层仍然一直达到最大水平、电容读数可能看起来就像液体处于两者之间的一个水平。 这就是为什么我们通常只建议对墙壁进行涂层以减少粘附在墙上的液体的原因。  

    此致、  

    Justin Beigel