您好,
我正在使用 TMDS64GPEVM,我需要调试应用程序, Spectrum Digital XDS560v2 STM 是否支持在该目标上进行调试?
如果是,我可以在哪里找到目标特定文件?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用 TMDS64GPEVM,我需要调试应用程序, Spectrum Digital XDS560v2 STM 是否支持在该目标上进行调试?
如果是,我可以在哪里找到目标特定文件?
提前感谢
穆罕默德
Spectrum Digital XDS560v2支持 AM64x。 我相信该电路板具有用于连接 XDS560v2的60引脚 MIPI 接头。
您运行的是哪个版本的 CCS? 您将需要运行一个非常新的版本、以支持 AM64x。 CCSv10.4是最新版本。 CCS 不附带每个器件和调试探针组合的目标配置(.ccxml)文件。 相反、您可以使用目标配置编辑器来选择您正在使用的调试探针(Spectrum Digital XDS560v2)和您正在使用的器件(AM6442)。
如果您正在为器件上的 R5或 M4内核进行开发、SDK 中的示例项目包括目标配置:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEDlDCMp4H7KtrtX4cN7xw__rN4Qml4__LATEST
该 SDK 也可从 CCS 内的 Resource Explorer 中获取。
此致、
John
我正在使用 CCSv10.4.I 尝试创建一个新的目标配置、但当我尝试测试连接时、我遇到此错误
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。
[结束:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]
好的、该错误基本上意味着 CCS 无法扫描 JTAG 路径。
如果您尝试使用该板上的板载 XDS110、会发生什么情况?
我没有此板、但我知道需要遵循特定的上电顺序、用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/spruix0c/spruix0c.pdf?ts=1626106656905&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTMDS64GPEVM 的第3.3节对此进行了介绍
我提到这一点的原因是、我发现另一个具有相同误差的线程、这是由于电路板未正确供电而发生的。
此致、
John