This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:帮助构建电表示例代码

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1017828/tida-00637-help-with-building-emeter-example-code

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736

我已根据提供的参考设计重新创建了 PCB。  我已经下载了位于以下 位置的软件项目:https://www.ti.com/lit/zip/tidccg1

在 CCS 中打开和编译工程后、我在控制台中列出以下错误。   我可能遇到什么配置或软件版本问题?

****为项目 emeter-app-6736构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs1040\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all

构建目标:"emeter-app-6736.out"
调用:MSP430链接器
"C:/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430 /ti/ccs1040/ccs/ccs_base/msp430/include /ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include -vmspx --abi=eabi --code_model=large --data_model=large --near_data=globals -Ooff --opt_for_speed=3 --use_hw_xml=f5 -geter --define=_membrack_error=-cn-silicon_ines=-cn-ines=-us_link_rom-intrack_infotion-ines=-ine-ment-track_infotion-cn-cn-cn-cn-silot_ines=-cn-cn-ine-ment-track_inese-ines=-cn-cn-silot-cn-cn-cn-cn-cn-silot-cn-ines=-cn-cn-silot-cn-silot-cn-ines=-cn-cn-cn-cn-silot-cn-silot-cn-silot-cn-cn-cn-silot-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-silot-cn-cn-silot-cn-cn-cn-/ti/ccs6.1/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx/libmath.a /EVSE-Software/ccs_workspace/emeter-toolkit-6736/Debug/emeter-toolkit-6736.lib /EVSE-Software/ccs_workspace/emeter-metrology-6736/Debug/emeter-metrology-6736.lib /ti/ccs1040/ccs/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx /ti/ccs1040/ccs/ccs_base/msp430/lib /ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/lib

错误#10008-D:找不到文件
"C:/ti/ccs6.1/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx/libmath.a "
"./lnk_msp430f6736.cmd"、第171行:警告#10374-D:中断矢量"rtc"
没有中断处理程序例程。
"./lnk_msp430f6736.cmd"、第180行:警告#10374-D:中断矢量
"Timer1_A0"没有中断处理程序例程。
"./lnk_msp430f6736.cmd"、第184行:警告#10374-D:中断矢量
"USCI_A1"没有中断处理程序例程。
"./lnk_msp430f6736.cmd"、第186行:警告#10374-D:中断矢量
TIMER0_A0"没有中断处理程序例程。
"./lnk_msp430f6736.cmd"、第189行:警告#10374-D:中断矢量
"USCI_B0"没有中断处理程序例程。
"./lnk_msp430f6736.cmd"、第191行:警告#10374-D:中断矢量"WDT"
没有中断处理程序例程。
警告#10062-D:未定义入口点符号"_c_int00"

未定义的首次引用
符号
------ --------
_TI_decompress_lzss
_TI_decompress_none
_TI_int40
_TI_int49
_TI_int53
_TI_int55
_TI_int58
_TI_int60
_TI_zero_init
_mspabi_mpyi ./emeter-communication.obj
_mspabi_slll_12 C:/EVSE-Software/ccs_workspace/emeter-metrology-6736/Debug/emeter-metrology-6736.lib
_mspabi_sral_13 C:/EVSE-Software/ccs_workspace/emeter-metrology-6736/Debug/emeter-metrology-6736.lib
_mspabi_sral_5 C:/EVSE-Software/ccs_workspace/emeter-metrology-6736/Debug/emeter-metrology-6736.lib
_mspabi_srl_4 C:/EVSE-Software/ccs_workspace/emeter-metrology-6736/Debug/emeter-metrology-6736.lib
ABS C:/EVSE-Software/ccs_workspace/emeter-metrology-6736/Debug/emeter-metrology-6736.lib

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
警告#10202-D:未找到合适的入口点;设置为0
错误#10010:链接过程中遇到错误;"emeter-app-6736.out"未出现
已构建

>>编译失败
Makefile:146:目标'emeter-app-6736.out'的配方失败
gmake:***[emeter-app-6736.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将项目发送给我吗? 在我参考文档并包含项目后、许多文件不包含在内。  

    电表解决方案、那么您就可以使用该工具了。 建议您访问 www.ti.com/.../MSP-EM-DESIGN-CENTER