This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多普勒 FFT

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1016735/doppler-fft

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

多普勒 FFT 计算的数据是多少?

我想我正在对频率由距离 FFT 计算的波形执行多普勒 FFT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、  

    请提供您正在使用的器件型号并询问相关信息。

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo 先生

    多普勒 FFT 由安装在称为 AWR1843的车载雷达的电路板中的 DSP 执行。

    顺便说一下、DSP 是 C674x 系列。

    很抱歉缺少信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、多普勒 FFT 是在距离 FFT 的输出上执行的。

    多普勒 FFT 在线性调频脉冲上执行。

    请查看毫米波 SDK 演示多普勒 DPU 文档

    毫米波 SDK 模块文档

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    请参阅 Cesar 提供的文档、更好地了解多普勒 FFT。

    顺便说一下、您能告诉我在哪里找到您被要求检查的文档吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    链路未通过

    这是链接

    多普勒 DPU

    DopplerProcDSP 部分将更易于理解

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Cesar

    当我使用多普勒 DPU 进行搜索时、TI 的文档是候选文档、因此我将会阅读它们。

    非常感谢您的善意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Cesar