This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:GaN 器件开关损耗计算

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1016162/tida-010203-gan-devices-switching-loss-calculation

器件型号:TIDA-010203
主题中讨论的其他器件:LMG3411R070

大家好、  

我们是否有 FFG、  1.您是否有有关 GaN 器件开关损耗计算的参考设计文档? 的导通和关断损耗计算过程
(LMG3411R070) GaN、用于4000W、230VAC、50Hz 输入。


2.您是否有用于图腾柱无桥 PFC 应用的仿真文件? 您能否分享图腾柱无桥 PFC 半导体损耗的仿真结果? (LMG3411R070) GaN、用于4000W、230VAC、50Hz 输入。

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、感谢您提出问题。 我们联系了开发此参考设计并等待响应的系统工程师。 感谢您的耐心等待。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    数据表 图8-9介绍了开关损耗(导通和关断)。 调整压摆率后、导通损耗将相应变化、而关断损耗保持不变。 要计算转换器电平损耗、建议计算器件的开关损耗、死区时间导通损耗和导通损耗。 计算过程为:假设 Tj 值、计算该 Tj 和工作条件下的导通、死区时间导通和开关损耗。

    遗憾的是、我们目前不提供仿真文件。 这可以通过假设 Tj、计算导通损耗、然后根据 运行条件添加开关损耗来实现。

    此致、
    John