Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010057 大家好、
这是来自韩国首尔 OBELAB 的 Kwonjoon Lee。
我们希望获得如下所示的完全组装的"Swaroop AFE 板"和"TIDA-010057板"(超声波智能探头的参考设计)。
1) 1)是否有人告诉我获取完全组装 的"Swaroop AFE 板"和"TIDA-010057板"的程序或联系点?
2) 2)我们需要3块完全组装的"Swaroop AFE 板"和3块完全组装的"TIDA-010057板"。
使用上述参考设计进行测试和性能验证将加快我们的便携式超声波系统开发项目。
如果有人告诉我一些信息、这将对我大有帮助。
此致、
Kwonjoon Lee