This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:更改输出电压和电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1016280/pmp8740-change-output-voltage-and-current

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28951

您好!

您能否告诉我、哪一个器件根据以下要求进行了修改?

输出电压:80V

输出电流:25A

其他与 PMP8740.4相同

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是要修改的组件、以获得80V、25A 输出:

    1) 1)变压器 T4的匝数比

    2) 2)所有同步 FET Q21、Q22、Q23和 Q24的额定电压和电流

    3)缓冲器网络值(D13的额定电压)、缓冲器电阻器 R98和电容器 C64...C76、RC 缓冲器 R125.... R128和 C100.... C103

    4)主电感器 L2和输出电容器 C53..... C56、C19和 C20。 C58和 C59

    5)所有背对背 FET (Q12...Q31)的额定电压和电流,以防您需要热插拔和电池反向保护。 如果您的器件是正常的电源而不是电池充电器、您可以移除所有这些 FET。

    6) 6) Q32A 的额定电压和电阻器 R83

    7) 7)电压和电流环路(U1A、U1B)的环路补偿值、因此组件:C1、C2、R3和 R13以及 C12、C13、R37。  

    8)电流感测分流器 R92

    我建议根据 UCC28950的在线文档计算新值:

    https://www.ti.com/product/UCC28950?keyMatch=UCC28950&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation

    对于本例、请下载 UCC28950 Excel 设计工具(修订版 D)、该工具将计算大部分组件值。

    此外、在本页的"技术文档"下、您可以下载白皮书和电源点格式的文献" 2kW 并行电源模块的设计审阅"。

    大多数文档都适用于 UCC28950、但我们建议采用新一代 UCC28951、后者是-50的高级版本、但与 P2P 完全兼容。

    此致、

    Roberto