请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01485 主题中讨论的其他器件: TIDA-00774、 MSP-FET、 MSP430F5132
你好
TIDA-00774和 TIDA-01485似乎都适用于 BLDC 电机。 我的电机的工作电压为36V、TIDA-00774的工作电压为18V。
请告知哪种控制器更适合使用36V 电池的电动踏板车?
谢谢
Vikram
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
TIDA-00774和 TIDA-01485似乎都适用于 BLDC 电机。 我的电机的工作电压为36V、TIDA-00774的工作电压为18V。
请告知哪种控制器更适合使用36V 电池的电动踏板车?
谢谢
Vikram
您好、Vikram、
建议您将电路板放在一边、您可以在以下链接中找到所有设计文件(PCB、原理图、BOM 和 Gerber):
https://www.ti.com/tool/TIDA-01485
J3用于编程、您可以连接 MSP-FET 对 MSP430F5132进行编程、请参阅以下 MSP-FET 链接: