This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何方法可以仿真 ADC?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1015200/is-there-any-way-to-simulate-an-adc

主题中讨论的其他器件:ADS52J90TINA-TI

我真的想在硬件实现之前对 ADC 进行仿真、因为获得的数字输出将帮助我确认我的电路的可行性。 但是、在我看来、在其他线程上四处阅读似乎无法模拟 ADC 的功能。 可用于 TINA 的 ADC 模型仅用于驱动电路、IBIS 模型还不包含实际模数转换的功能。 那么、我完全没有办法仿真 ADC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    我相信最新版本的 TINA (来自 Design Soft 的完整版本、而不是 TINA-TI)可能具有完整的 ADC 模型、但它不会是您之前在 ADS52J90博文中提到的"免费"选项。  获得精确的端到端 ADC 模型具有挑战性、因此您会看到一些仅具有前端采样保持级的 TINA 模型。  这些模型背后的理念是确保无论您的驱动级是什么、都可以使采样/保持电容器上的电压在采集窗口内完全稳定。 TINA、P-Spice 等主要用于模拟仿真。

    另一方面、IBIS 模型仅表示器件的引脚电容/电阻/电感。  它们用于计时分析、不能真正用于任何类型的模拟仿真工具。  如果您正在寻找免费的混合信号仿真工具、可以尝试 GNU Octave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!