This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:I2C 隔离器在最糟糕情况下的最大电流消耗

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1015023/tida-01093-i2c-isolator-max-current-consumption-in-worest-case

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:ISO1541ISO1540BQ76930

尊敬的 TI:

请参阅以下数据表中的图片。

它显示了芯片的输入侧电流消耗。

根据,如果我将 Upper _ AFE Reg_out 连接为芯片的次级侧上电的电压源,那么在 I2C 芯片需要198mA 电流的情况下,AFE 将无法提供, 请分享这样的联系方式是否可以?

我是说可以使用上部 AFE 稳压器输出为 I2C 隔离器加电吗?

请评论。

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

     ISO1540、ISO1541数据表的第6.8节介绍了 IO 引脚的保护特性。  有关电源电流要求、请参阅 6.10节"电源电流特性"。  BQ76930可为隔离器提供1.7mA 至3.8mA 电流以及上拉电流。  如果隔离器断开并短路 VCC、BQ76930会将其 REGOUT 电流限制为短路限值。

    如果您对 隔离器有其他问题、该小组将能够更好地回答具体问题。