This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9730:具有同步整流功能的通用交流输入、12V/3A 单级 PFC 反激参考设计

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1136884/pmp9730-universal-ac-input-12v-3a-single-stage-pfc-flyback-reference-design-with-synchronous-rectification

器件型号:PMP9730

转换器产品时的效率。 因此、我们有一个有关通用交流输入、具有同步整流 评估板的12V/3A 单级 PFC 反激参考设计的查询。 请阐明此设计支持我们的以下要求。

输入电压:85V 至264V AC
频率:50至60Hz
双路输出电压:24V/0.5A 和5V/1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下两种更接近您要求的设计。  

    如果您需要 PFC 反激式拓扑、 PMP11155 非常接近您的要求。  只需为5V 输出添加一个次级降压稳压器、或获得一个具有两个次级绕组的新变压器。

    如果您不需要 PFC 功能、 那么 PMP23089 是一个很好的选择。  同样、您需要添加降压稳压器或额外的次级绕组以生成5V 输出。

    此致、

    Brian