This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 TPS92682-Q1的 LED 设计

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92682-Q1, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1136291/tps92682-q1-based-led-design

主题中讨论的其他器件:TPS92682-Q1TPS92692

尊敬的 TI:

要求:

设计具有300lm/LED 的1A HB LED 3 LED

设计具有350lm/LED 的1A LB LED 4 LED。

  • LED 数量       :4个用于近光灯的 LED;3个用于远光灯的 LED (1-1-1或1-2-1配置)
  • 近光           灯的总 LED 通量= 1400 lm (350 lm/LED)(仿真中考虑使用 Osram KN.CELNM2 LED)
  • 远光          灯的总 LED 通量= 900lm (300lm/LED)
  • 每个                                    LED 的输出电流= 0.75A 至1.5A
  • 总电流(lb)                = 4至6A
  • 总电流(HB)                = 3至4.5A

根据上述要求、我选择了 TPS92682-Q1、该器件具有两个通道、可分别驱动每个通道中的 HB 和 LB LED。 请说明我是否可以在不需要微控制器的情况下单独驱动这两个 LED 灯串? 和

2.它们是否有亮度控制技术,如降低电流,相应地降低流明,即 If-i LED 在达到最大 LED 电流时开始以较低的流明发光到最大值。

谢谢

请对此进行确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     TPS92692是一款 SPI 控制器、因此需要一个微控制器来连接它。

    2、 通过 SPI 进行模拟电流调光和 PWM 调光。

    谢谢 Tuan