This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00199:TINA 仿真帮助

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1137398/tida-00199-tina-simulation-help

器件型号:TIDA-00199

大家好、团队、

我的客户 尝试在 TINA 中模拟 TIDA 00199反激式设计、但在软件中找不到变压器 Wurth Elektronik 750315038设计。 他们如何实现变压器?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    感谢您的参与。  

    设计指南中的电流信息为: 本设计中使用的变压器采用 Wurth Elektronik 的 PQ2020内核穿孔封装构建、变压器规格的二次侧绕组与一次侧绕组匝数比为2.33:1、所有四个二次侧绕组的匝数相同。 µH 电感为36.5 μ H

    我们将与 TIDA-00199设计人员核实、并了解我们是否有有关变压器的更多信息。  

    此致、  
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我曾与设计人员交谈过。 我们没有变压器的 TINA 或 PSpice 模型。 我们拥有的唯一数据在设计指南中进行了概述。

    本设计中使用的变压器采用 Wurth Elektronik 的 PQ2020内核穿孔封装进行构建、变压器规格的二次侧绕组与一次侧绕组匝数比为2.33:1、所有四个二次侧绕组的匝数相同。 µH 电感为36.5 μ H。

    我们建议您的客户联系变压器供应商 Wuerth、以检查 Wuerth 是否有更多信息、例如漏电感等

    此致、
    Marti