请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00199 大家好、团队、
我的客户 尝试在 TINA 中模拟 TIDA 00199反激式设计、但在软件中找不到变压器 Wurth Elektronik 750315038设计。 他们如何实现变压器?
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户 尝试在 TINA 中模拟 TIDA 00199反激式设计、但在软件中找不到变压器 Wurth Elektronik 750315038设计。 他们如何实现变压器?
此致、
Renan
Renan、
感谢您的参与。
设计指南中的电流信息为: 本设计中使用的变压器采用 Wurth Elektronik 的 PQ2020内核穿孔封装构建、变压器规格的二次侧绕组与一次侧绕组匝数比为2.33:1、所有四个二次侧绕组的匝数相同。 µH 电感为36.5 μ H
我们将与 TIDA-00199设计人员核实、并了解我们是否有有关变压器的更多信息。
此致、
Martin
Renan、您好!
我曾与设计人员交谈过。 我们没有变压器的 TINA 或 PSpice 模型。 我们拥有的唯一数据在设计指南中进行了概述。
本设计中使用的变压器采用 Wurth Elektronik 的 PQ2020内核穿孔封装进行构建、变压器规格的二次侧绕组与一次侧绕组匝数比为2.33:1、所有四个二次侧绕组的匝数相同。 µH 电感为36.5 μ H。
我们建议您的客户联系变压器供应商 Wuerth、以检查 Wuerth 是否有更多信息、例如漏电感等
此致、
Marti