This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40988:了解有关 TI#39的更多详细信息;有关 PMP40988的新参考设计

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1138042/pmp40988-asked-the-more-detail-of-ti-new-reference-designs-about-pmp40988

器件型号:PMP40988

尊敬的专家:

我注意  到 TI 推出了一款全新的参考设计 PMP40988、这是一款 ZVS 图腾柱 PFC 转换器。

但是、几乎没有可用的信息。  我能否获得有关此参考的更多详细信息、如技术指南、C2000代码或 购买评估套件。

我注意到该设计使用 TI GaN 的 OC 引脚来指示 ZVS 条件、并希望了解具体细节。

LB1、Lb2和 CB 的作用是什么?

希望能尽快得到回复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suiyang、

    您在 ZVS 管理方面请求的材料极具竞争力、我们目前不公开提供。 请联系您的 TI 销售代表以更详细地讨论您的需求。

    关于拓扑 LB1、Lb2和 CB 允许我们将升压电感器分为2个部分。 低频分量和高频分量。 CB 基本上具有其上的交流输入电压。 LB1和 Lb2中的结果仅承载交流电流。 通过将电流分离为低频和高频分量、我们可以更好地优化各个分量的尺寸和最小损耗。

    但愿这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent

    谢谢您的回复、我不会要求 提供非公开内容。

    您是否想提供有关  LB1、Lb2和 CB 的更多内容?  是否有任何有关此问题的文件?

    非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到该白皮书:  

    ieeexplore.ieee.org/.../7972488