This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11282:单相交流/直流转换器/电池充电器参考设计

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01494, PMP11282, INA181, PMP20873, PMP22220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1031849/pmp11282-single-phase-ac-dc-converter-battery-charger-reference-design

器件型号:PMP11282
主题中讨论的其他器件:TIDA-01494INA181PMP20873PMP22220

您好!

你好。 我向他们建议一些参考设计以用于他们的查询。

尽管此链接(https://www.ti.com/tool/PMP11282)提供24V 的固定输出电压且仅提供410W 的功率、但我们对此非常感兴趣。
另一个参考设计 TIDA-01494提供480W/24V 输出。
 为了增加电压输出或增加输出功率、需要对它们进行哪些更改?
此致、
Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。  我们客户的查询是否有任何更新。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 我的帖子是2天前发布的、但没有回复。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 我的帖子是大约11天前发布的、但我尚未收到您的团队的任何回复。 请帮助检查。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray Vincent、

    很抱歉我迟到了。 要针对电池充电器应用修改 PMP11282或 TIDA-01494 (假设需要 Vout、max/Vout、min >2)、需要重新设计功率级、尤其是变压器磁化电感与串联谐振电感之比、以及变压器匝数比。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng-yang、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    a) TIDA-01494和 PMP11282设计是否适合在输出端进行恒流控制(用于电池充电)?  如果是、建议进行哪些修改?
    b) TIDA-01494中的 INA181 (U12)是否仅提供过流保护?
    c) 建议对 TIDA-01494进行哪些修改、以将低输入线路(100Vac)的效率提高到94%?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng-yang、

    你好。 客户的最新查询是否有更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng-yang、

    你好。 是否对客户的最新查询有任何答复? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的我的答案:

    (a) PMP11282不适用于可变输出电压应用(例如:电池充电)。 TIDA-01494具有恒定电流控制环路、可实现22V-28V 的输出电压范围。

    (B)我的理解是 INA181仅放大电流感应信号、本身不提供过流保护。

    (C)由于100Vac 时的输入电流较高、PFC 级效率大幅下降。 因此、您需要提高 PFC 级效率。 您所谈论的效率差异大于3%。 我相信您将需要使用交流开关无桥 PFC (如 PMP22220)或 TTPL 无桥 PFC (如 PMP20873)。

    此致、

    Sheng-Yang Yu