This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:Swaroop 板

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1028820/tida-010057-swaroop-board

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:AFE5832TX7332

尊敬的先生

我将使用 TX7332和 AFE5832设计便携式超声波设备、并检查 Swaroop 板 配置文件是否完全符合我的要求

我能 不能知道 如何获得硬件设计包(至少是 Swaroop 板原理图)

非常感谢!

BRS

Daniel Sun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 先生、您好!

    很抱歉耽误您的回复。 为了共享 Swaroop 电路板的原理图和其他详细信息、我们需要为您提供访问权限。  

    您能帮您处理电子邮件 ID 吗?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia