This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 TI/TPS562202的 PSpice

Guru**** 2930620 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1031750/pspice-for-ti-tps562202

主题中讨论的其他器件:TPS562202

尊敬的 Commity:

我正在尝试使用 参数分析对 PSpice for TI 中的 TPS562202模块进行仿真、以获得1%的反馈电阻容差。

我在仿真时会遇到以下误差。  

请告诉我原因是什么。

--错误----

开始 GMIN 步进
启动电源步进
启动伪瞬态算法
INFO (ORPSIM-16594):为了提高伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4
警告(ORPSIM-16534):如果将 ITL4的高值用于速度级别>0、则可能会增加总仿真作业时间。
直流扫描中的收敛问题

这些电压无法收敛:

V (X_U1.U5_U18_N15541459)= 1.685uV \ 369.28nV
V (X_U1.U5_U18_N15541111)= 4.214uV \ 369.28nV
V (X_U1.U5_U18_N16295604)=-1.635uV \ 832.96nV
V (X_U1.U5_U18_CDIFF)=-2.468uV \ 8.411pV
V (X_U1.VOINFO)= 6.277uV \ 369.27nV
错误(ORPSIM-15661):显示5个错误中的5个。 完整列表请参阅输出文件

这些电源电流无法收敛:

I (X_U1.E_U5_E1)= 22.47pA \-2.536pA
I (X_U1.E_U5_U13_E1)=-24.51pA \-2.150e-18A
I (X_U1.X_U5_U13_F1.VF_U5_U13_F1)= 24.51pA \ 2.150e-18A
I (X_U1.X_U3_U580v1)= 93.83uA \ 5.000A
I (X_U1.X_U3_U580v2)= 666.57nA \ 1.035pA
错误(ORPSIM-15660):这些设备无法收敛
x_U1.X_U3_U580.d_d10
INFO (ORPROBE-3185):模拟暂停
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
错误(ORPSIM-16551):器件/模型加载期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit
在器件 X_U1.X_U3_U580.d_D11中除以零、除以
内部错误--在器件 X_U1.X_U3_U580.d_D11中除以零,除法
运行已中止

谢谢、此致、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly Hong、

    感谢您的回复。 由于我不熟悉 PSpice、我需要您的支持来解决该问题。

    附加了仿真文件供您参考。 请告诉我出错的地方。

     e2e.ti.com/.../PARAM_5F00_TPS.dsn

    谢谢、此致、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    请帮助支持此功能?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice 中收敛失败的常见原因包括:

    1. 缺乏限制
    2. 快速电压转换
    3. 模型不连续性
    4. ABM 表达式极性
    5. 大型浮动电容器

    对于您的仿真、您可以在 Simulation Settings > Options > Analog Simulation 下尝试名为 AutoConverge 的函数。   如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Holly。

    我现在能够使用此设置来仿真设计。