This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8944:散热讨论

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1030129/pmp8944-thermal-discussion

器件型号:PMP8944

大家好、

我们在项目中设计了相同的 PMP8944。

我们已在标称室温条件(约28°C 至30°C)下测试了该器件。

当我们测量组件的温度时、次级侧组件 L2、T3和 C12分别约为70deg、60deg 和73deg。

PMP8944设计是否有任何热报告、以便我们可以交叉检查读数?

测试设置条件:

输入电压/电流:24VDC/1.28A

输出负载/电压:0.75A/24VDC

之前、我们在 MOSFET Q7和 Q6上遇到了一些过冲问题。 因此、我们在 Q7上放置了 RC 和 TVS 缓冲器、在 Q6上放置了 TVS 缓冲器。

它是否会在次级侧组件上创建热点? 或者是否有其他方法可以制作热点?

请就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有没有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi R、

    在以24Vin 和0.75A 负载运行20分钟后、请参阅随附的 PMP8944热像。  环境温度为22°C。  测量的温度远低于您报告的温度。  此外、输入电流仅为0.93A。  您的电路板上似乎有一些不同的东西会导致更高的功率耗散和发热、很可能是 TVS 和/或 RC 缓冲器。  您能否提供有关您添加的组件的更多详细信息?  与 PMP8944设计相比、您的电路板上还有什么不同之处吗?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。