大家好、
我们在项目中设计了相同的 PMP8944。
我们已在标称室温条件(约28°C 至30°C)下测试了该器件。
当我们测量组件的温度时、次级侧组件 L2、T3和 C12分别约为70deg、60deg 和73deg。
PMP8944设计是否有任何热报告、以便我们可以交叉检查读数?
测试设置条件:
输入电压/电流:24VDC/1.28A
输出负载/电压:0.75A/24VDC
之前、我们在 MOSFET Q7和 Q6上遇到了一些过冲问题。 因此、我们在 Q7上放置了 RC 和 TVS 缓冲器、在 Q6上放置了 TVS 缓冲器。
它是否会在次级侧组件上创建热点? 或者是否有其他方法可以制作热点?
请就此提供帮助。