This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9563:PMP9563和 TPS23734EVM-094之间的开关 FET 差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9563, TPS23734EVM-094, TPS23754, TPS23734, TPS23730EVM-093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1031600/pmp9563-switching-fet-difference-between-pmp9563-and-tps23734evm-094

器件型号:PMP9563
主题中讨论的其他器件: TPS23734EVM-094TPS23754TPS23734TPS23730EVM-093

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 PMP9563作为参考。

他们对在 PMP9563和 TPS23734EVM-094之间切换 FET 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

PMP9563使用 FDS86242作为开关 FET。

另一方面、新产品 TPS23734EVM-094的推荐 FET 为 FDMS86252。

FDM86252具有更高的额定电流和更低的导通电阻、因此我认为这是一款高端产品。

TPS23734是一款支持高达 IEEE 802.3b 的新器件、但 PD 功率级别为13W 和25W、并且 TPS23754和 PD 功率级别没有区别。

在 TPS23734中使用高性能 FET (FDMS86252)的原因是什么?

对于 IEEE802.3at PD 4级(25.5W)应用、使用 FDS86242是否存在任何问题

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、  

    感谢您的提问。  

    客户肯定可以使用额定值较低的 FET、因为此设计仅为25W。  

    我们使用额定值更高的 FET、因为 TPS23734 EVM 实际上是基于 TPS23730EVM-093布局文件构建的。 由于我们在该设计中需要额定功率更高的 FET、因此我们将其保留在功耗更低的设计中、因为与在具有所有适当额定值的同一封装中查找等效 FET 相比、它具有更高的额定性能并节省了时间。  

    此外、为了澄清这一点、TPS23734可提供25W 功率、正如您所说的、而且还提供了新的 IEEE802.3.bt 标准。 这意味着、TPS23734可以通过4对以太网电缆协商25W 功率、而旧型号的器件只能通过2对进行协商。 这意味着总体系统效率更高。

    另一个区别是 TPS23734具有一种称为自动 MPS 的功能--- 此功能可发送电流脉冲以满足 MPS 信号要求。 电流电平在.at 和.bt 规格之间是不同的--因此 TPS23734可以自动检测 PSE 类型并发送适当的 MPS 信号电流电平。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复和有用信息。

    我知道 TPS23734EVM-094使用 TPS23730EVM-093布局并使用相同的 FET 封装图。

    此外、我还了解 TPS23734和 TPS23754之间的差异。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一