This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00333:电路原理图

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029990/tida-00333-circuit-schematics

器件型号:TIDA-00333
主题中讨论的其他器件:ISO3082

您好!

我使用不同的芯片 MAX3079在参考设计中创建了原理图。  但是、当浮点值出现时、中继器输出端的电压值位于未定义部分。  为此、我降低了端子电阻器、但此时第一个中继器正在工作、但第二个卡上的中继器不工作。是因为参考中的设计仅针对您的芯片、还是我犯了其他错误。 您能帮助解决这个问题吗?

谢谢。

Selin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selin、

    感谢您与我们联系。

    由于该参考设计仅使用 ISO3082进行了测试、因此我只能说它适用于 ISO3082。 我不能评论 MAX3079是否可以正常工作。 如果您碰巧测试 ISO3082并对其有任何疑问、请告知我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    此致。

    Selin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    正如您所说、我使用 ISO3082进行了测试、但遇到了相同的问题。 当浮点值出现时、输出低于预期值。 这样做的原因可能是什么?

    谢谢 Selin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selin、

    感谢您关注此问题!

    为了帮助我们更好地理解问题、您能否提供以下信息?

    1.提供您创建的原理图。

    2.您观察到问题的测试顺序。

    显示测试期间 D1、输出和 DE 电压的波形

    显示 测试期间 D2、输出和 DE 电压的波形

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selin、

    你有更新吗?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selin、

    希望您已成功解决此问题、如果您有其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Alfred