This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:TPS61099输出电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029327/tida-01580-tps61099-output-voltage

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件:TPS61099

TPS61099为 Tx_SUP 输出4.2V 电压。 当 TX 电源 能够接受介于3-5 V 之间的任何电压时、为什么选择4.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了答案。 计算由 TI 在 设计指南 TIDA-01580中提供