This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21495:输出电压纹波

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, PMP21495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1031484/pmp21495-output-voltage-ripple

器件型号:PMP21495
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-02002

我正在设计 TIDM-02002和 PMP21495参考设计。

我需要知道该设计的输出电压纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现最大持续输出电流为18A、这意味着可在365V 输出@6.6kW 功率下实现。

    此电路板可承受的最大电流是多少?持续的时间是多久?  
    我是指最大脉冲电流。