This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22764:布局差异

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22764, LM5156, LM51561, LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029560/pmp22764-layout-difference

器件型号:PMP22764
主题中讨论的其他器件: LM5156LM51561LM51551LM5155

您好的支持团队、

tidt115和 tidm849的部件布局似乎不同。
tidt115的特征数据是否是 tidm849的布局数据?
建议使用 tidm849的布局吗?

隔离型反激式转换器(56V/1.25A)参考设计
www.ti.com/.../tidt115.pdf

PMP22764组装图
www.ti.com/.../tidm849.pdf

PMP22764 PCB
www.ti.com/.../tidm850.pdf

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、

    我想考虑是否可以将零件安装在两侧、还是只使用一侧更好。

    我希望得到别人的支持。
    要使用的 IC 将是 LM5156或 LM51561。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    网站上的所有图纸均为修订版 B、包括测试报告。  测试是使用修改为修订版 B 组件值的修订版 A PCB 完成的。  PCB 已更新为修订版 B、以满足特定客户的尺寸要求。  修订版 B PCB 经过测试、具有与修订版 A PCB 相同的电气特性、修改为修订版 B 组件值。  两种 PCB 布局均正常。  我将查看使用 Rev B 板的新照片和热像更新测试报告。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    是的、组件可以安装在 PCB 的两侧。  我建议使用4层或更多 PCB。  这将使至少一层为实心铜、从而在 PCB 两侧的组件/布线与其他层之间提供屏蔽。  请勿将组件/走线放置在初级 FET Q1或次级整流器 D1以下。  这两个组件都在切换相对较大的电压、并且可能会产生噪声。  它们也会耗散功率、可能会变热。  R2、R4、R10和 R14也会消耗功率、因此在放置它们或周围的其他组件时、请考虑这一点。

    LM51561具有断续模式短路保护、因此非常适合反激式转换器。  如果您可以选择使用任一 IC、则只有一个不同的引脚。  您可以使用几个0欧姆电阻器、一个 POP、一个 DNP 、以允许使用任一 IC。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的回复。

    请告诉我有关 LM5156和 LM51561的更换信息。
    电阻 POP 和 DNP 在哪里指示?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    我误读了器件型号。  LM5156和 LM51561具有相同的引脚排列。  唯一的区别是 LM51561具有间断模式短路保护。  LM5155/51551 (不包括频率抖动)具有一个不同于 LM5156/51561的引脚。  如果您希望选择使用 LM51551或 LM51561、则可以在引脚7上添加0欧姆电阻器。  一个应接地、另一个应连接到 VCC。  对于 LM51551、引脚7为接地、因此将0 Ω 电阻器接地。  引脚7的另一个特性是抖动控制。  将0欧姆连接到 VCC 以禁用抖动、或将0欧姆接地以启用抖动。  很抱歉造成混淆。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的支持。

    这样的电路是否正确?

    e2e.ti.com/.../7840.LM5155x_5F00_LM5156x_5F00_pin7.pdf

    它是可以同时安装 LM5155x 和 LM5156x 的电路板吗?

    (对于 WSON (12)。)

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    是的、没错。

    谢谢、

    David