This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010031:澄清了 TIDA-010031原理图

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010031, TPS709, DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1025244/tida-010031-tida-010031-schematic-clarification

器件型号:TIDA-010031
主题中讨论的其他器件:TPS709DRV8320

您好,

Q1) SBW 连接 TIDA-010031连接到 SBW TCK 和 SBWTDIO。

我们是否需要将 TIDA 板3.3V 和 GND 连接到 MSP FET 调试器? 如果 VCC_TOOL 引脚或 VCC _Target 引脚为是

Q2)在 TIDA 原理图中使用了 TPS70933DBVR。 但是当我们提供12V 输入电源时,它不会生成3.3V,因为使能引脚连接到微控制器。 根据 TPS70933,如果 EN 引脚处于悬空状态或应用的电压小于6.5V, 则可以生成3.3V 电压。 但为什么原理图中会有不同的选项

我尝试了原理图中的正常模式和低待机模式设置定义。 但它仍然不会生成3.3V 电压。 在 J4 wrt GND (J5)上施加20V I

请解释逻辑

谢谢、此致

Dhiren sahooe2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010031-Schematic-and-Block-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        µA 使能的 TPS709 150mA、30V、1 μ A IQ 稳压器数据表(修订版 H)、只有当 EN 引脚上的电压高于 VEN (HI) 0.9V 时、TPS709才会被启用。 6.5V 限值是 绝对最大额定值。 超出此限制的应力可能会对器件造成永久损坏。

     当 DRV8320进入睡眠模式时、 DVDD 稳压器被禁用。  如需更多信息、请参阅8.4.1.1睡眠模式中的 DRV832x 6V 至60V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 C)。

     当您配置板载跳线时、 参考设计板上的 MCU 可以通过板载 LDO (TPS709或 DRV8320的 DVDD 输出)供电、无需外部3.3V 电源。 我不确定外部调试器是否需要目标 IO 基准 电压输入。