This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40500:PMP40500欠压锁定

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029188/pmp40500-under-voltage-lock-out-of-pmp40500

器件型号:PMP40500

你(们)好

请告诉我 PMP40500的欠压锁定  

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果只是在无满负载的情况下调节输出、最小输入电压大约为40V。 由于初级侧与次级侧的匝数比为1.5、半桥最大占空比约为48%。 然而、当输入电压为40V 时、FET 和变压器的输入 RMS 电流将会增加。 考虑到 FET 和变压器的热性能、它无法支持40V 输入电压500W 输出。

    谢谢。