This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:开关频率和输出电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP20745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029771/pmp7760-switching-frequency-and-output-voltage

器件型号:PMP7760

您好!  

在 PMP7760、我有两个问题、需要您的帮助:

  1. 我想通过将 R114更改为287k 欧姆来将开关频率从80kHz 更改为60kHz、我是否需要更改电路中的任何其他内容?  
  2. 我希望通过将 R111更改为1.4k Ω 来实现19V 的输出电压。 我是否需要更改电路中的任何其他内容?

此致、

Massoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massoud、

    您已确定正确的组件以进行所需的更改。 将输出电压从21V 调整到19V 不应导致任何问题。 从80kHz 到60kHz 将导致初级峰值电流增加。 您可以通过测量 R115/R116两端的电压来检查此情况。 如果峰值电流变得过高、LM5022将限制电流。 G094215LF 变压器的额定峰值为0.62A。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的确认。 我还有另外两个问题:

    1. 根据我的计算结果、输出电容的 ESR 约为0.28 Ω。 为了保持稳定性、可接受的 ESR 范围是多少?
    2. 您在原理图中提到了接地和返回路径(GND 和 RTN)、我可以将它们连接在一起吗? 如果是、在哪里以及如何? 我是否需要一个电容器将它们连接在一起?

    此致、

    Massoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massoud、

    我尚未评估输出电容器 ESR 的稳定性。 由于这会调节辅助绕组电压、因此将 C108的值从4.7uF 增加到10uF 将提高稳定性。

    2.原理图中没有提到将返回路径接地、但您应该有一些配置来返回初级和次级之间的任何共模电流。 如果您不需要隔离、则可以直接在电路板上的最接近点连接 GND 和 RTN。 如果确实需要隔离、则在 GND 和 RTN 之间使用高电压电容器。 有关示例值和放置方式、请参阅 PMP20745。  https://www.ti.com/tool/PMP20745

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务