This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 器件搜索的 PSpice 未找到 OPA196

Guru**** 2767845 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029580/pspice-for-ti-parts-search-does-not-find-opa196

主题中讨论的其他器件:OPA196

我需要使用 OPA196来仿真电路。 它不会显示在 PSpice 部件搜索窗格中。 我查看了 C:\Cadences\PSpiceTI\PSpiceTI\Lib\library.zip 文件、它出现在该文件中。 如何访问它?

在绝望中、我想尝试下载并导入它作为第三方模型、但所有可能的菜单选项都未激活。 此外、帮助主题不是很有用:"将下载的模型导入 PSpice 后..." 而不会解释如何导入它。 当然、它是一个.lib 文件(OPAx196.LIB)。

此致、David L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在重新阅读帮助信息几次后、我设法导入下载的模型并使用它进行仿真。 如果一开始在部件搜索中找到结果、效果会更好。

    David L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、您在 PSpice for TI 仿真器中设置 OPA196模型时遇到了一些困难。  

    我刚刚打开了仿真器、找到了 TI 放大器下列出的 OPA196模型。 我 将该模型拉到一个简单的测试电路中、并运行它以确保没有任何问题。 它没有出现任何问题。 您可以看到下面的屏幕截图。

    我很高兴您能找到解决方法并让模型运行。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我重新安装了 TI 模型和库(在"帮助"下)、对其进行了修复、OPA196现已存在。 感谢您花时间进行检查并作出响应。

    此致、John。