This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:我们是否可以更改 PMP9766充电路径上的肖特基二极管组件?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029648/pmp9766-could-we-change-the-schottky-to-diode-component-on-pmp9766-charging-path

器件型号:PMP9766

您好、先生、

请查看下图以了解 PMP9766参考电路。

我们是否可以将"D1"肖特基二极管更改为正常的二极管组件?

目的是降低超级电容器电压电平、以延长电容器寿命。

如果 Vmain = 5V、当在 D1位置使用肖特基时、VC 电平将约为4.7V (5-0.3)。

如果将 D1更改为二极管、则 VC 电平将约为4.2V (5-0.8)。

请发表意见,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您可以将二极管更改为标准二极管。 请记住、实际压降取决于流经二极管的电流。