This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:将 VIN (Vmain)更改为5V 时的电池平衡设计

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9766, LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1027467/pmp9766-cell-balancing-design-if-change-vin-vmain-to-5v

器件型号:PMP9766
主题中讨论的其他器件: LP2998

您好、先生、

如果采用 PMP9766模块并将 VIN (Vmain)更改为5V、并将 Vout (VSYS)更改为关闭5V。

我们是否需要更改电池平衡操作的设计(EVM 板中的 LP2998)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    如 LP2998功能方框图(LP2998数据表、第11页、第8.2章)所示、该器件将 VTT 引脚上的电压调节为施加到 VDDQ 引脚上电压的1/2。 因此、如果您将 Vin 更改为5V、VTT 将稳压为2.5V、并且电容器将完全平衡、而无需进行任何额外的更改。

    此致、
    Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果我们选择超级电容器堆叠模块、其中已经包含了电池平衡机制。

    我们是否可以绕过电路板而无需在电路板上设计 LP2998电池平衡电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    是的、只要电容器堆栈具有能够跟上施加充电电流的内部平衡、您就不需要 LP2998进行平衡。

    此致、

    Björn μ A