This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22764:用于以太网交换机应用的 PSE 隔离式电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1026539/pmp22764-pse-isolated-power-supply-for-ethernet-switch-application

器件型号:PMP22764

大家好、

我的客户正在寻找8端口 PSE 隔离式电源的参考设计。

规格:输入电压:20V~48V、输出电压:55V、输出电压:160W

我发现 pmp22764也适用于 PSE 隔离 式电源。 除了输出功率外、它非常适合客户的要求。

我们是否有适用于此应用的更高功率参考设计? 或者、您对此类规范有什么建议吗?

如果需要、您还可以向我发送以下电子邮件地址。 谢谢。

ben_su@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    对于单个反激式转换器而言、160W 功率太大。  我会推荐交错反激式转换器、也可能推荐推挽式转换器。  PMP22764可进行重新设计以满足输入电压要求、然后将两个引脚与交错或功率限制电路并联使用。

    谢谢、

    David