This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:PCB 厚度

Guru**** 2868640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1026551/pmp21529-pcb-thickness

器件型号:PMP21529

您能否确认用于1.6mm 或1mm tidcf34电路板的 PCB 厚度?

根据 Gerber 设计文件 PMP21529A.GM10、它为1.6mm、其中 PMP21529A.GM12堆叠厚度称为1mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、  

    很抱歉耽误你的回答。 PCB 厚度应为1.6mm。

    谢谢、

    Robert