This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:TIDA-010042和 TIDA-00120 Q1的有用性

Guru**** 2550480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1027010/tida-010042-tida-010042-and-tida-00120-q1-usefulness

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: TIDA-00120

在  TIDA-010042和 TIDA-00120中、Q1的方向是使体二极管沿电流方向传导。 Q1作为开关似乎完全无效、仅在切换时随太阳能电池板降低串联电压降。 您能确认情况是这样吗?

此外、如果 Q1朝向相反的方向、从而实际上能够阻止电流流动、则似乎会从系统接地端真正浮动电池板、从而无法进行有意义的电压测量。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此 开关(TIDA-00120为 Q1、TIDA-010042为 Q4)具有反向面板保护功能、可避免电池放电到面板中。 在任何工作条件下、都无需从电路上拆下面板。  

    2.如果您查看  TIDA-010042 2.4.5面板电压测量的设计指南。 您将发现  、浮动面板的电压感应能够使用 PNP 电路进行测量。  

    希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、请告知我。  

    此致

    Lei