This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10215:施加输入电压(240V AC)时 Q11爆炸

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1025488/pmp10215-q11-exploded-when-applying-input-voltage-240v-ac

器件型号:PMP10215
主题中讨论的其他器件:LM5021

你(们)好。

我最终决定更换上次吹过的部件。  它们再次爆炸。  我制作的第二个 PCB 很好、它工作正常。  由于某种原因、第一个与相同器件组装在一起的器件会持续使 Q11发泡。  导致这种情况的原因是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉,我的答复很晚,但我仍在度假,直到8月18日。

    当我设计这个电源时,我没有遇到任何问题,所以它应该一直运行良好:-)。

    如果在一个电路板中 Q11持续熔断、那么我建议查看组件 R66、R68、C51 (重要)、D22的值以及二极管 D21或 FET Q12是否损坏。

    需要记住的一点是 U2的器件型号:此 LM5021有两个版本:-1和-2。 此处使用的版本是-2、它具有50%的占空比限制(这是绝对"必须"的、否则双开关正向将永远不起作用并损坏所有 MOSFET)。 您能否仔细检查电路板上的版本?

    如果所有组件仍然正常、U2版本正确、您能否在 U2上施加24V 电压(但"400V"网络上没有电压)并观察所有波形(U2的引脚4)以及 Q11的栅极驱动? 这些波形应该非常相似、但 Q11关闭应该比 U2信号延迟一点。

    请告诉我。

    此致、

    Roberto